This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:TS3USB 是否可用于 DVI/VGA 的 DDC?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647078/ts3usb3000-can-ts3usb-be-used-in-ddc-of-dvi-vga

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件: TS3USB221E

尊敬的专家:

我正在寻找用于 DVI/VGA DDC 解决方案的双通道2:1多路复用器。

TS3USB3000是否适合此应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    一个软提醒、我正在等待您的建议。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您能详细说明一下您的实施情况吗? (方框图很好)。 您可以使用任何 I2C 多路复用器。 DDC 接口基于 I2C、因此您可以使用任何 I2C 多路复用器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 TS3USB221E。