This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647432/tca9545a-issue

器件型号:TCA9545A

您好、Sirs、

我们将 SMBus 开关 TI/ TCA9545APWR 用于项目 Oceancat 中的存储器。

在某些情况下,我们发现 BMC 无法读取内存的 SPD 信息。

TCA9545APWR 电源正常 VCC 为+2.5V_SPD_DUAL、RESET 为+2.5V_DUAL、序列为+2.5V_DUAL=++2.5V_SPD_DUAL。

从 FPGA 到存储器的 SMBus CLK 和数据通过开关(TCA9545APWR)传输。

我们在导通平面和失效平面中测量 DDR_SDA、DIMM_ABC_SDAR 和 SMB_DDR_RST#的波形、如以下截屏所示、请参阅。

它显示了故障平面中 SMB_DDR_RST#取消置位的时序短于传递平面。

请帮助我们检查尖峰是否会导致 RST 在早期拉至低电平、从而导致任何异常行为以及 VCC 和 RESET#之间的任何序列

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    您能给我解释一下蓝色、粉色和绿色波形是什么吗? 图片有点模糊;我认为粉红色是 DIMM_ABC_SDAR、绿色是 SMS_DED_RST#、蓝色是 DDR_SDA。

    "请帮助我们检查尖峰是否会导致先前的 RST 下拉至低电平、从而导致任何异常行为"

    -我没有看到我们的 TCA 线路开关在被拉高一小段时间时会导致干扰的问题。

    -Reset 被拉低至低电平的时间至少为6ns 将重置开关、当通信开始时、您的波形不会显示它被拉低。 您可能希望在开始通信之前尝试将 RESET 拉至稍低电平(在打开2.5_SPD_DUAL 之后等待一小段时间、然后再尝试通信)。

    " VCC 和复位#之间的任何序列"

    - Vcc 和 Reset 不需要序列,但 Vcc 需要序列。 数据表的第11节对此进行了介绍。 您最关心的参数可能是上升时间、需要介于0.1ms 至100ms 之间。 尽管这相当容易达到。

    -Bobby