This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCAN1042HV:TCAN1042HV 上升时间和下降时间最大/最小时序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647423/rtos-tcan1042hv-tcan1042hv-rise-time-and-fall-time-max-min-timing

器件型号:TCAN1042HV

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

由于我在 TCAN1042HV 规格中没有看到上升时间和下降时间最大值/最小值、如下所示。

您能帮我分享价值吗? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    通常、为了了解 CAN 收发器的时序行为、需要查看的最佳规格是总环路延迟和位时序规格;这些规格包括作为一个组件的上升和下降时间、并且确实在器件数据表中列出了最小/最大值。 不过、为了供您参考、我可以告诉您在最初表征该器件时、我们为这些参数记录的最小值和最大值:

    差分输出信号上升时间
    o最小测量值:29.1ns
    o最大测量值:52.5ns

    差分输出信号下降时间
    o最小测量值:28.4ns
    o最大测量值:59.3ns

    我希望这对您有所帮助;如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大