This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:用于 SS 信号的交流耦合电容器

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647309/hd3ss3220-ac-coupling-capacitors-for-ss-signals

器件型号:HD3SS3220

在数据表中,它指出: SS 信号的交流耦合电容器:允许75-200nF 范围。 仅适用于 TX 对。  

如何选择这些电容器的值?

2. 在数据表中,它指出: SS 信号的交流耦合电容器:RX 对将由主机接收器偏置。 请注意、HD3SS3220需要0-2V 的共模偏置。如果主机接收器的偏置电压超出此范围、则需要适当的附加交流耦合电容器和 HD3SS3220 RX 对的偏置

我将在 外设中实现 HD3SS3220、该外设应插入常规 PC 或笔记本电脑。 如何知道"如果主机接收器的偏置电压超出此范围"

3.为什么 在 HD3SS3220开发板上有0欧姆电阻器(R19、R20、R21和 R23)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    规格中提到的范围介于75-265nF 之间、数据表指定的范围为75-200nF、TI 设计的推荐值为100nF。 该值会产生最佳行为、这就是 TI 推荐该值的原因。
    2.通常主机指定了此参数。 因此、您需要在主机接收器的运行条件中找出这些值。
    3.将这些0电阻器放置在 EVM 中,以便在特定线路中获得不同的测量/旁路。 因此、这些电阻在用户设计中不是强制性的、可以放置它们来监控某些信号。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Omar Moran:

    感谢您的回答!  

    "二. 通常、主机指定了此参数。 因此、您需要在主机接收器的运行条件中找出这些值。"

    您是否知道平均 PC \笔记本电脑的 此偏置电压是否在此范围内 ? 我们无法知道客户将使用哪种类型的计算机,因此我们很难确定主机接收器的此参数!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    RX 路径上的交流电容不是必需的(在大多数应用中)。 另一方面、如果您在 RX 路径上放置交流电容器 、这不 是问题。 总串联电容可能会略有降低。 然而、100nF (TX 侧)和330nF (可选 RX 侧)的组合值可满足 RX 检测的最小电容要求(75~265nF)、并且没有预期的效果。


    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组