This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:能否将 RS485转换为 UART?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647620/sn65hvd485e-can-transform-rs485-to-uart

器件型号:SN65HVD485E
主题中讨论的其他器件: THVD1500

大家好、

请帮助确认 SN65HVD485E 可用于 RS485至 UART 应用。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    SN65HVD485E 是一款 RS-485收发器、这意味着它可用于在单端逻辑电平信号和 RS-485总线信号之间进行转换。 典型应用是将器件的逻辑 I/O (D、R、DE 和 RE)连接到 UART 端口(例如、在 MCU 上)、以便可以使用 RS-485物理层通过网络发送 UART 数据。 我认为这正是您想要的、但我只是想清楚一点、因为 RS-485收发器仅用于转换物理信号、不用于以任何特定方式更改数据内容或设置位模式的格式。

    顺便说一下、如果您只需要较低的数据速率(<300kbps)、您可能需要查看 THVD1500器件。 这是一款较新的收发器、与上一代 SN65HVD485E 相比具有一些优势(更好的 ESD 抗扰度、RS-485信号上更宽的电压额定值、可以支持更高的节点数等)。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大