This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:用于 Alpine Ridge 的 TPS65983

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647568/tps65983b-tps65983-used-for-alpine-ridge

器件型号:TPS65983B

你(们)好,先生  

1.据我所知、TPS65983A 具有 NRND、我是否知道 TPS65983A 具有 EOL 计划?

2.如果我们为 Alpine Ridge 使用 TPS65983B,我是否可以使用 TPS65983A 的 GUI 和代码? 或者、我需要使用 TPS65983B 的 GUI 和工具来完成?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    建议使用 TPS65983B 替代 TPS65983A。

    您可以在 TPS65983B 上使用 TPS65983A GUI 和代码。

    谢谢、
    Eric