This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75976A:差分驱动器电压与负载间的关系

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647387/sn75976a-differential-driver-voltage-vs-load

器件型号:SN75976A
主题中讨论的其他器件:SN65HVD10

当配置为驱动器时、当器件端接至100欧姆时、SN65HVD10上可能存在的最大差分电压是多少?  

差分输出电压与负载阻抗之间有何关系?  数据表显示了一个图形、指示高达2V 的差分电压;但它并不表示该图中存在的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (差分)输出电压取决于驱动器的输出阻抗和负载阻抗。

    理论上、如果输出阻抗较小、则可以在电源轨附近实现一个二极管压降。 这将产生大约2V 的电压

    但未指定最大值、因为设计通常不需要最大值。 您要尝试解决的实际问题是什么?

    您所指的是哪张图? 数据表第8节提供了参数测量信息。