This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:散热焊盘封装

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647097/ds25br440-footprint-of-thermal-pad

器件型号:DS25BR440

您好、Extart。

我想知道 DS25BR440TSQ/NOPB 散热焊盘的尺寸。
我能否获得 占用空间信息?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    这是封装图的链接。  散热焊盘为4.6mm x 4.6mm。

    这是一个具有良好封装文档的数据表。

    www.ti.com/.../dp83848m.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    非常感谢您的回答!

    此致、

    Ryuji