This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:有关 PHY 磁性元件布线布局的一般问题

Guru**** 2583025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647195/dp83848m-general-question-on-phy-magnetics-traces-layout

器件型号:DP83848M

有关 PHY 磁性布局的一般问题:
理想情况下、以太网的磁性元件嵌入在 RJ45中。
但是、在我的设计中、磁性元件必须在电路板上。 此外、变压器次级侧上的信号包括共模扼流圈通过连接器和主板。 总共~10个 Iches。
我的问题是、在布线  到达产品以太网连接器(不是 RJ45)之前、建议采用什么方法将参考线向上拉出:
1) 1)   使用底盘接地作为参考、对100欧姆电阻进行粘接
2)   2)在没有参考接地的情况下通过布线、并实际清除布线下方的任何平面。 (在所有比赛路线上都很难做到)
3)   3)使用数字接地作为次级布线的参考平面。 (我 认为这样做是错误的)
谢谢

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avner:

    我们建议使用底盘接地作为参考将走线传递到磁性元件、如第1点所示。

    数字/系统接地应远离此运行、以确保噪声不会耦合到系统接地中。 如果您无法从该区域清除系统接地、您将看到抗扰度性能下降。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 的回答。
    Avner