This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8端口千兆位支持芯片控制器

Guru**** 2584495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646991/regarding-8-port-gigabit-support-chip-controller

您好、先生、

您能不能建议8千兆位端口,支持 IEEE 1588 PTP 协议的芯片控制器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denish:

    我们不提供分立式独立8端口控制器/开关。 我们只有 Keystone II 系列处理器等集成处理器/交换机器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    是的、这是不可能的、但先生。 Rob 我只是想、您建议一些芯片控制器/处理器能够满足以下要求、以便我们可以开发此产品

    满足以下要求的 MAC 控制器/处理器的要求

    -MAC 芯片控制器/处理器最低支持8千兆位速度端口。  

    -应取消管理 交换机控制器

    支持 IEEE 1588 PTP 协议  

    尊敬的 Rob、我希望 MAC 器件(芯片控制器/处理器)开发此器件、而不是精密组件。