This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:通过 TPS25740 VAUX 为 VPWR 供电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647332/tpd6s300-sourcing-vpwr-from-tps25740-vaux

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件:TPS25740

能否从 TPS25740 (_|A|B) VAUX 为 TPD6S300 VPWR 输入供电?

TPD6S300需要90uA 至135uA 的电流、而 VAUX 表示它可以提供25uA 的电流、但过流直到5mA 才会生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rojo、

    感谢您的提问。 根据数据表、不建议使用 TPS25740 VAUX 引脚为 TPD6s300供电。 VAUX 引脚不应以超过25uA 的电流从外部加载、而 TPD6s300需要远高于25uA 的电流。 我希望这对我有所帮助:-)