This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:支持 CAN 2.0B?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647112/tcan1042hgv-supports-can-2-0b

器件型号:TCAN1042HGV

尊敬的 Sirs:

您能不能评论 TCAN1042HGV 是否支持 CAN 2.0B? 如果没有、我们是否有任何解决方案支持它。 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的参与! 数据表中未明确指定此信息、但答案是肯定的、TCAN1042HGV 可以支持 CAN 2.0B。 更准确地说、CAN 2.0B 不是包含物理层的规范、而是与 CAN 协议层更相关、这是由 CAN 控制器负责的。 我们的器件负责物理层、该物理层与发送和接收的所有电信号相关。 因此、如果它与支持 CAN2.0B 的 CAN 控制器配合使用、它肯定会起作用。

    请告诉我这是否澄清了您的想法。

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    感谢您的信息和支持!

    此致、
    Sam Ting