This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 何时推出 DS90UB955/973/974多摄像头 FPD 器件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646806/when-are-ti-introducing-the-ds90ub955-973-974-multicamera-fpd-parts

当 TI 推出 DS90UB955/973/974   多摄像头 FPD 部件时,希望通过一条同轴电缆链路开发立体摄像头,而无需多路复用2个传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我要将该主题移至"高速接口论坛"。 希望您能在那里获得更好的支持。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、有关任何预发布器件的讨论不适用于公共论坛、通常会在 NDA 下通过本地销售现场支持联系我们。