This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:DS90UB953-Q1EVM 上 ov10640的 i2c 从器件地址

Guru**** 2582745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646692/ds90ub953-q1evm-the-i2c-slave-address-of-ov10640-on-the-ds90ub953-q1evm

器件型号:DS90UB953-Q1EVM

您好!

我使用的是954evm 和953evm。

我可以从954evm 的 i2c 接口成功访问953evm。

我无法 访问953evm 至954evm 上的 ov10640。 ov10640的从地址是什么?

我尝试了许多地址、但它不起作用。

有人可以帮助我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否使用 UB953 EVM 指南中列出的所附子卡?
    您可以使用0x60尝试传感器的 I2C 地址。 谢谢。

    最好的 rgds
    Steven