This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:BIN 文件

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS80PCI800, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646818/ds125df111-bin-file

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS80PCI800DS110DF111

你好。

我们在 SMBus 主模式下使用 DS125DF111需要获取 bin 文件。 请向我们提供 bin 文件。 输入和输出为 SFI 信号。 下表中的跟踪信息。 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    请从 TI.com 下载 Sigcon Architect。  另请下载 DS125DF111配置文件。

    在"演示模式"下使用 Sigcon Architect 可以创建 EEPROM 文件。  您将需要一个单独的工具来执行 EEPROM 写入。

    下面是使用 DS80PCI800创建 EEPROM 的链接。  DS125DF111的过程是相同的。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    下面还有一个问题、请帮助检查。 太棒了!!

    DS125DF111器件具有两种工作模式(SMBus 模式和引脚控制模式)。

    能否在引脚控制模式下对10G SFP+信号使用 TI DS125DF111?

    此致、

    Arthur。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在 DS125DF111上使用引脚控制模式将不适用于 SFP+数据速率。  DS110DF111默认为10.3125Gbps 和1.25Gbps 数据速率。  这 将是  使用引脚控制的 SFP+的最佳选择。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的回复!

    此致、

    Arthur。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们为 SFP+应用创建 EEPROM 文件(使用 DS125DF111)作为附件。

    目前、我们的10G 接口仍然无法正常工作(没有链路)。

    请帮您重新查看此 EEPROM 文件吗?

    此致、

    Arthur。

    e2e.ti.com/.../DS125DF111_5F00_SFP_5F00_v02.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我将更改以下内容

    通道寄存器

    0x2D = 82

    0x2F = 66

    0x41 = 40

    0x64 = FF

    您需要1.25 Gbps 或12.288 Gbps。  请确认。

    此致、

    Lee