This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:是否需要关断电源序列?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647282/ds90ub948-q1-is-there-shut-down-power-sequence-requirement

器件型号:DS90UB948-Q1

你(们)好

在 DS90UB948-Q1数据表中、有启动电源序列图、但没有关闭电源序列图。

客户想知道是否需要关闭电源序列?

如果是、顺序是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    对断电序列没有特殊要求。 如果遵循最大规格、则芯片可靠性会受到损害。 设计的 d/s

    此致、
    Steven