This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:选择一个振荡器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9260, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647067/tusb9261-choosing-an-oscillator

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件:TUSB9260

在查看 TUSB9260和 TUSB9261文档以及这些论坛上的一些文章后、我有两个问题。

即使 TUSB9261不需要外部1.8V 电源、您仍然需要使用1.8V XO 吗?

您可以将20MHz XO 与 TUSB9261搭配使用、还是仍然建议仅使用40MHz XO?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    如果 XI 由一个外部振荡器(而不是晶振)驱动、XO 可保持未连接状态。

    请注意、XI 是针对内部振荡器的晶振输入、我们建议在这个引脚上使用40MHz。

    此致、
    Roberto