This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:70°C 以上没有响应的器件有一半

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647280/tlk110-half-of-the-devices-unresponsive-above-70-degrees-c

器件型号:TLK110

尊敬的团队:

我们的客户在多种设计中使用 TLK110PT。 在气候室中的测试过程中、他们在一半样品上注意到 IC 在70°C 以上的温度下无法正确配置 它们不会得到响应、甚至不会 ping。

如果它们确实在70°C 以下启动、则 IC 可在高达85°C 的温度下正常工作。

它们使用的设计与其他设计完全相同。 当然、电路板是不同的、它们可能会在该温度下的某些引脚上产生一些泄漏电流等。

这一问题能否消除?

感谢你的帮助。

此致、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    客户似乎需要对 TLK110器件施加上拉电阻。 建议在 JTAG_TDI 引脚上施加一个1.5k 上拉电阻。 请让客户执行此操作、并在70°C 以上再次检查其加电情况。

    此致、