This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181建议的导线长度

Guru**** 2945370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647166/tmds181-tmds181-wire-length-suggest

器件型号:TMDS181

对于 TMDS181、28/32/34 AWG 导线长度有何建议? 我设计用于 HDMI 线缆扩展。 是否有人有要计算的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Che

    很抱歉、它不像简单的公式那么简单。 在本例中、您使用的是高速信号、因此我们有许多因素会影响您的通道。 具体损耗取决于电缆的质量、此外、如果您具有良好的布局和其他因素、也取决于电缆的质量。
    另一方面、我们尝试了一些电缆、我让您获得我们的最大测量值。
    4K2K @60Hz 15m @30Hz 25m @ 24 AWG

    我希望这些信息对您有所帮助。

    此致
    弗朗西斯科