This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:交流耦合和端接

Guru**** 2584505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647199/ds90lt012aq-q1-ac-coupling-and-termination

器件型号:DS90LT012AQ-Q1

你(们)好

我有 LVDS 到 LVDS 解决方案中的交流耦合问题。

我们希望使用10m 电缆延长从驱动器到接收器的传输距离。
根据 DS90LT012AQ 数据表的第6页、通常双绞线电缆可以接受10M 距离。

"对于小于0.5M 的电缆距离、可以使大多数电缆有效地工作。 对于0.5M≤d≤10M 距离、CAT 3
(第3类)双绞线电缆工作良好、易于获得且相对便宜"

现在假设下图。


1.如果考虑汽车应用,是否最好选择 STP 电缆?
建议使用哪种类型的电缆?

2.它是否可以在没有任何终止的情况下正常工作?
例如、以下应用报告在 LVDS 至 LVDS 中提供了100 Ω 终端。
www.tij.co.jp/.../scaa059c.pdf

是否需要100欧姆的终端?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于汽车应用、我们建议使用汽车级电缆、例如 HSD、USCAR-30和 FAKRA 电缆。 在信号完整性、抖动和 EMI 方面、它们比 STP 电缆具有出色的性能。

    LVDS 接收器 DS90LT012AQ 在器件输入端集成了端接电阻器。 无需在系统上设计外部 RT。

    Rosenberger HSD–Leoni Dacar 535-2
    Rosenberger HSDRegistered/ Leoni DacarRegistered538
    LEONI DACAR 522 STP

    希望这对您有所帮助。

    Dennis