This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:有关 RI/CP、DCD 引脚连接的查询

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647081/tusb3410-inquiry-about-ri-cp-dcd-pin-connection

器件型号:TUSB3410

大家好、

客户询问 RI/CP、DCD 引脚连接方法。

他希望使用2线 UART 通信。

之前的 E2E 社区回答建议在 进行2线 UART 通信时、未使用的引脚应悬空。

<e2e.ti.com/.../581905>

但在使用 TUSB3410参考电路的 MSP430 USB 连接中、RI/CP 和 DCD 引脚连接到 GND。

如果您没有连接、请检查是否重要。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是的、您可以将它们保持断开状态。

    此致、
    Roberto