This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:有关 TUSB4041I 枚举的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646926/tusb4041i-question-about-tusb4041i-enumeration

器件型号:TUSB4041I

你(们)好 我有3个独立的电路板、每个电路板都有一个 USB-UART 转换器。 每个 USB-UART 转换器可处理4个独立的双向 UART。 在 PC 中、我会将每个 UART 视为 COM1、COM2、COM3等 当我插入第二个板时、我看到 COM5、COM6等... 直至 COM12。 一切都好。 有一点是、我必须使用 USB 集线器进入三个 USB 接口、然后只使用一个 USB 接口。 我认为 TUSB4041I 可以解决我的问题、但我不确定每个下游器件的枚举是否始终相同(在上电复位之间)。 这很重要、因为我有一个应用程序需要寻找 COM 7、而 COM 7必须始终是相同的物理 UART。 此外、如果我断开 COMS 5、6、7和8的器件并进行上电复位、我将预期其他 COM 编号不会改变...但我不知道。

我希望您能理解我的问题。 谢谢、此致

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SR、

    集线器无法控制主机控制器对 COM 端口进行编号的方式。 通常、主机控制器将从编号最小的集线器端口开始、并开始在此处分配编号、但如果发生断开/重新连接事件、我们无法保证编号顺序。

    此致、
    JMMN