This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DS 中缺少值

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646796/dp83849i-values-missing-in-the-ds

器件型号:DP83849I

您好!

 

到目前为止,我将 DP83849I 与商用晶体振荡器(0°C…… +70°C)、但现在我需要更高的温度、所以将在工业范围(-40°C ... 85°C)。
晶体振荡器的尺寸为3.2mm x 2.5mm,它看起来很小,因此最大功率有限,它可能需要 X2 (输出)上的串联电阻。

 

为了确定所有谐振电路的大小并评估增益裕度、我想知道:


-用于振荡器的放大器的跨导值

-引脚 X1和 X2之间的寄生电容(DS 仅为引脚 CMOS 提供8pF、但引脚 X1和 X2可能不同?)

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好传真:

    我们不会在线发布该信息。 我们已向客户提供更多有关晶体选择的信息、例如不选择负载电容小于12pF 的晶体。 如果使用串联电阻、则将其保持在500欧姆或更低。

    如果此信息不足以进行晶体选择、请向我们发送离线消息、因为我们无法在线发布振荡器设计参数。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    感谢您的回复。

    我刚刚向您和团队其他成员发送了一条脱机消息。

    非常感谢、

    传真