This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647050/ds125df111-ds125df111

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

您好!

我们在 10G SFP+信号上使用 TI 重定时器 IC (DS125DF111)。

我们对 DS125DF111的工作模式有疑问。

DS125DF111 有两种工作模式、一种是 SMBus 模式、 另一种是引脚控制模式

  我们是否可以对10G SFP+应用使用引脚控制模式(输入/输出 SFP+跟踪小于7英寸)?

此致、

Arthur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    对于引脚控制模式、我建议使用 DS110DF111、因为默认数据速率与典型 SPF+信令一致。  由于这两个重定时器是引脚兼容的、因此无需更改布局。

    此致、

    Lee