This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:背对背中继器和低功耗以太网

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646814/dp83867cr-back-to-back-repeater-and-low-power-ethernet

器件型号:DP83867CR

我想使用一对 DP83867 PHY 芯片构建一个连接回背的1G 中继器。 如何将其配置为与 EEE 配合使用? 我应该使用哪个接口?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    对于 DP83867CR、您可以将一个 PHY 的 RGMII RX 引脚连接到另一个 PHY 的 RGMII TX 引脚、以实现背靠背操作。 根据您的要求、您还可以根据搭接选项使用其他功能。 但是、DP83867CR 不支持 EEE。 它具有三路电源配置、可在工作模式下实现低功耗。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aniruddha

    感谢你的答复。

    我们需要支持 EEE、因为我们经常在我们的链接中看到 NETGEAR 交换机、它们通常采用 EEE。

    是否有任何其他(类似) TI PHY IC 支持我们可以在应用中使用的 EEE?

    此致

    Terry