This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:RMII 模式下的 RX_CLK

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646767/dp83848i-rx_clk-in-rmii-mode

器件型号:DP83848I

您好!

我们在我们的应用中使用该 phy 的 DP83848IVVX 变体。

我们通过使用  10K 电阻器拉 SNI_MODE (PIN6)'LOW'和 MII_MODE (引脚39)'HIGH'来选择 RMII 工作模式。 在本例中、我希望引脚38上的25MHz RX_CLK 被禁用。 但是、该时钟输出仍在运行。 是否可以通过某种方式禁用它?

非常感谢!

雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radu、

    数据表建议在自举时使用2.2k Ω 电阻器。 10kohm 将是器件所需的较弱拉电阻。 请将10k 拉电阻替换为2.2k Ω 电阻、然后重新测试。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    感谢 您的快速回答。 我今天早上刚刚测试过、但遗憾的是、25MHz RX_CLK 仍然有效、即使配置引脚上的拉电阻为2.2KOhm 也是如此。 我还应该尝试其他什么?

    此致、
    雷达