This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:快速链路脉冲问题

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646850/dp83822i-fast-link-pulse-problems

器件型号:DP83822I

大家好、

一位客户有以下问题、您能帮您解决吗? 谢谢!  

在测试 DP838221时、引脚 TD_P 和引脚 TD_M 的波形如下图所示、它能否满足实际使用的需求?

另一个问题:引脚 RX_DV 通过一个2.49k 上拉电阻器被连接至+3.3V、但是当电路板被加电时、引脚 RX_DV 上的电压为0V、这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    PMD 信号的黄色和绿色迹线是否存在? 客户是否使用差分探头?

    RX_DV 是一个多功能引脚。 上电时、该引脚的行为类似于自举引脚、并在引脚上对电压进行采样以进行 PHY 配置。 PHY 配置完成后、引脚转换为 I/O 引脚。 作为一个 I/O 引脚、它应该仅在接收到有效数据时切换为高电平。

    此致、
    Aniruddha