This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:SN65HVD233QDRQ1错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646527/sn65hvd233-sn65hvd233qdrq1-error

器件型号:SN65HVD233

器件型号:SN65HVD233QDRQ1

您好!

 

我附上测试报告文件、再次测试相同的 PCB 和附加的 PCB 测试。

 

实际上、电子电路有很多问题。 我认为有许多原因,包括我的错误。

我只想知道为什么会跳过 CAN 通信错误。

因此、请查看 SN65HVD233QDRQ1的历史记录和示例。

 

------------------------------------------------------------------

一个月前、我遇到 了故障情况。 (CAN 波特率为250kbps。  导线距离约为1m。 )

当时、我认为焊接故障、因为数量是12块 PCB。 (表面安装 手动安装,加热为机器( 小尺寸 )。)

此外、我还查看了我的电路设计、MCU 故障等。

然后、在我的案例中、我 确认 CAN 驱动 器 IC 为故障。 原因是

-它 消除了重新焊接新 IC 的故障。

-我使用跳线检查了 MCU 和固件以及其他 CAN 驱动器模块。  (它只需更改 CAN 驱动器模块即可排除故障 )

 

而且、我 要处理 我自己的重新焊接、手动焊接、新 IC。 有些 东西通过了、有些 东西仍然是故障。

 

----------

一个月后、现在。

我制作了新的30块 PCB。

出现了同样的情况。

请检查情况并回复。

谢谢你。
下面是提交给 SN65HVD233QDRQ1的报告。

 ========================================================================================================================================

IC 故障查看

CAN 驱动器 IC 故障回顾

器件名称:SN65HVD233QDRQ1

测试日期:2017年11月30日

针对 IC 的 CAN 通信测试(SN65HVD233QDRQ1)

进行了比较。 --------------------------------------------------

——今天是第一个。 再次报告测试15 PCB。 结果低于...     (在 My Office 中为上午9点。)

- Pass 是14 PCB。

-故障是1个 PCB。

- 1个 PCB 现在出现故障。 (我没有对 PCB 做任何操作。)

  我想知道它为什么会改变。

----------------------------------------------------

器件名称:SN65HVD233QDRQ1           

测试日期:2017年11月29日

-故障怀疑原因低于…

1. CAN 通信错误时:我已解决故障,使用跳线连接到其它 CAN 模块。

2.我尝试对新 IC 进行返工:即使是手工焊接,故障也经常发生。

针对 IC 的 CAN 通信测试(SN65HVD233QDRQ1)

进行了比较。 --------------------------------------------------

-第一个。 报告测试15 PCB。 结果低于...     (在 My Office 中为上午10点。)

- Pass 是8 PCB。

-故障是7个 PCB。

    ->  故障率约为24 ~ 45%

-
-第2次报告测试故障7 PCB。 该结果低于…μ V   (在 My Office 中为下午3点。)

- Pass 是4 PCB。

-故障是3个 PCB。

第3次报告测试仍为3个 PCB。 该结果低于…μ V (在 My Office 中为下午5点。)

- Pass 是3 PCB。

15 PCB 现在不是故障。

***  我不知道为什么会发生变化。

----------------------------------------------------

-我想、SMT 没有故障。

    原因是其他零件都可以。   

========================================================================================================================================

设计电路:SN65HVD233QDRQ1

LBK 引脚为0V (来自 MCU)
-RS 引脚仅连接10k 电阻器。
-为 CAN 线路使用 ESD 二极管。

附加 PCB 测试

另一个6PCBS 测试

另外6块 PCB:SN65HVD233QDRQ1

测试日期:2017年11月29日

针对 IC 的 CAN 通信测试(SN65HVD233QDRQ1)

进行了比较。 --------------------------------------------------

-报告另一个6PCB 的测试。 结果低于...     (下午6点在 My Office 中。)

- Pass 是5 PCB。

-故障是1个 PCB。

----------------------------------------------------

测试日期:2017年11月30日

针对 IC 的 CAN 通信测试(SN65HVD233QDRQ1)

进行了比较。 --------------------------------------------------

-报告另一个6PCB 的测试。 结果低于...     (下午6点在 My Office 中。)

- Pass 是5 PCB。

-故障是1个 PCB。

另一个6PCB 测试结果不变。

----------------------------------------------------

在这里、重要的是在我的案例中出现 IC 故障。

大约一个月前我也经历过同样的情况。 (测试时,请务必小心 ESD 损坏。)

这第二次再次出现 IC 故障。

我想知道原因。 我的故障或 IC 故障?e2e.ti.com/.../20171129_5F00_IC_5F00_Fault_5F00_Review.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李先生
    很遗憾听到您对设备有问题。 我们可以先检查一些参数、而不是对整个系统进行调试。 我们可能会逐步发现问题所在。
    1) 1)通信的数据速率是多少?
    2) 2)当两个 PCB 相互通信时、它们是否共用同一个接地、或者两个接地端之间是否可能存在电压差?
    3) 3)当您发现通信失败时、指示灯是什么? 总线上是否有太多错误位或根本没有信号?
    4) 4)两个 PCB 之间的距离是多少? 您使用什么介质进行连接?
    5) 5)原理图上没有什么问题。 但我建议您将终端尽可能靠近您的器件、因为该组件有助于提高信号完整性。
    这些是我到目前为止的评论。 我们将跟进您、继续提供支持。
    此致、
    Hao