This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:接收器的最大输出电流或接收器的输出电阻?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646531/max3232-max-output-current-of-receiver-or-output-resistance-of-receiver

器件型号:MAX3232

您好:团队

‘s 器的最大输出电流是多少 μ A? 我在数据表中找不到;

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、
    从数据表中可以看出、上拉时的输出电流为1mA、下拉时的输出电流为1.6mA。 接收器可能能够驱动更大的负载、但无法保证 VOH 和 VOL。 如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、