This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:此 PHY 支持 USB2.0OTG 器件模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646854/tusb1310a-does-this-phy-supports-usb2-0otg-device-mode

器件型号:TUSB1310A

您好!

我们在 FPGA 板中使用 USB2.0 OTG 控制器以及 TUSB1310A PHY。

我们想知道 TUSB1310A PHY 是否支持 USB2.0 OTG 器件模式操作?

如果是,请告诉我们是否必须在 PHY 端进行任何更改?

谢谢、

Naveen B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    TUSB1310A 不支持 USB2.0 OTG、甚至没有用于控制 OTG 功能的 ID 引脚。

    此致、
    迭戈。