This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820与 HD3SS3212或 HD3SS3412搭配使用

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, DS125BR820, HD3SS3412, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646817/ds125br820-ds125br820-used-with-hd3ss3212-or-hd3ss3412

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212HD3SS3412DS125MB203

你(们)好,先生  

我是否知道 DS125BR820可与 HD3SS3412或 HD3SS3212搭配用于 SAS3 12G?

是否有任何需要注意的事项?? 例如:放置需要关闭 DS125BR820或?

DS125MB203似乎不支持 SAS3

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    最佳解决 方案取决于通道内 SAS-3多路复用器的位置、通道长度、衰减和拓扑。  通过这些信息、我应该能够了解最佳解决方案。

    此致、

    Lee