This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:有源缓冲器的输入

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646560/ds25br101-input-into-powered-buffer

器件型号:DS25BR101

我需要将2Gbps 差分信号缓冲到 LVDS 组件。

我找不到具有禁用引脚的小型缓冲器、因此我正在考虑更激进的解决方案:使用 DS25BR101、而不在不需要信号时为其供电。 差分信号仍将出现在输入端。

这会损坏器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    只要 GND 基准仍然有效、这不会损坏器件。

    此致、

    Lee