This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:MRESET 和 RESETZ 引脚行为

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646587/tps65981-mreset-and-resetz-pin-behaviour

器件型号:TPS65981

您好!

我们拥有制造 TPS65981板。 我们通过1MOhm 将 MRESET 引脚接地、因为我们不在应用中使用它。 在该状态下、RESETZ 引脚状态应始终为高电平、如数据表中所述。

但是、我们观察到 RESETZ 引脚状态始终为逻辑低电平。 在上电期间、它在几 ns 内处于高电平。 您能否详细说明为什么 RESETZ 引脚状态并非始终为高电平?

了解 MRESET 引脚活动状态可在应用程序代码中配置。 我们已使用标准 TI 项目模板刷写我们的应用配置文件。 下面我附上了工作项目文件 FYR。  e2e.ti.com/.../TIIU_5F00_MMB1-TPS65981-HD3SS460-UFP-Only-20171129.pjt

此致、

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan、

    您似乎正在使用我们的"基本"模板之一、RESETZ 的配置选项对于该模板是隐藏的、并设置为您在上面描述的行为。 我已将您的设置导入"高级"模板、并相应地调整了 RESETZ 行为。 在电路板上进行测试之前、请检查所有配置是否符合您的预期:

    e2e.ti.com/.../TPS65981-RESETZ-Polarity-Swap-E2E.pjt

    谢谢、

    Eric