This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:GPIO 模式:Out1 &放大器;在 DFP 模式下、OUT2状态?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182508/tusb320-gpio-mode-out1-out2-states-when-in-dfp-mode

器件型号:TUSB320

大家好、

我想使用这些信号输出来帮助控制一些电源路径切换(长故事)。  我计划在 GPIO - DRP 模式下使用该器件(无 I2C)。  我不清楚的是、当 DFP 模式下协商连接时、这些 OUTx 引脚的状态是什么?  我希望有人告诉我、当处于 DFP 模式时、他们将始终是 Hi-Z、并在 UFP 模式下按照表格操作。

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil;

      在 DFP 期间、OUT1/2 stat 未知。

      您可以使用 ID 进行控制吗?  在 DFP 中 ID 始终为低电平、在 DRP 和 UFP 中 ID 始终为高电平。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的回答。  嗯、不是我希望的答案。  我正在使用 ID 引脚来帮助控制电源开关、但我需要的不仅仅是我尝试执行的操作。  如果我可以使用 I2C、这不会是问题。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔:

      您只需要在 DFP 模式下提供5V VBUS。 在 UFP 中、您从连接器获取 VBUS。

      也许它没有解释您的顾虑。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我的问题/问题是、我的图像中的"USB 器件"有时会(意外)手动配置为输出5V、而不是始终作为5V 的接收器。   在这种情况下、我们不希望连接正常工作、但我也不希望受到伤害。 如果我有另一个控制信号来帮助我了解何时连接到 UFP 角色、我可以在角色协商完成之前保持该路径关闭。  仅使用 ID 引脚意味着将始终启用一条或另一条路径。

    此致、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可能需要 PD 控制器、它有更多 GPIO 引脚可供控制。

    此致

    Brian