This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:电路原理图检查

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182519/trs3243-schematic-check

器件型号:TRS3243

您好、先生、

是否可以帮助检查此原理图? 如果您有任何建议和学习表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V 电源、数据表建议使用不同的电容器(C1 47nF、C2...C4 330nF)。

    有关电路板布局、请参阅第9.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    请参阅上面 Clemens 的评论。 此外、根据您对 FORCEON 的连接、由于该引脚保持高电平、您似乎没有使用自动断电功能。 假设这是您的意图、这是很好的。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的帮助和回复、

    此外、我们以前也遇到过问题、有时在系统准备就绪之前出现的干扰会导致 COM 端口设备异常。

    因此、我们将拉收发器的关断引脚、现在拉引脚22、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    好的、明白了。 只使用引脚22是可以的、我只是想确保这是有意的、听起来就像这样。

    最棒的

    Danny