This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:关于数据表中的更改

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182027/trs3243e-regarding-change-in-datasheet

器件型号:TRS3243E

您好的支持团队。

我们收到了客户的如下问询。  

当数据表从 Rev.C 更改为 Rev.D 时、
工作电压和电容 C1的说明已更改。

修订版 C

修订版 D

为什么更改了它?
还是拼写错误?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、

    感谢您发帖。 将数据表更新为最新版本时、似乎这可能是一个拼写错误。 该过程不是自动的、因此对表进行这些调整看起来不是有意进行的。

    我已检查并确认表的原始版本(上面的"Rev.C)正确无误、并且我已开始将此数据表更新回第一个版本的过程。

    最棒的

    Danny