This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:如何通过同时调整所有3种参数[PRE、MAIN、POST]来使用 DS280的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182289/ds280br820-how-to-use-ibis-ami-model-of-ds280-by-adjusting-all-3-kinds-of-parameters-pre-main-post-at-same-time

器件型号:DS280BR820

大家好、团队、

我在 ADS 评估 DS280BR820的 IBIS-AMI 模型。

但是、当我使用调节限制(FIR)模式时、我无法通过调节获得合理的波形
此 AMI 模型是否设计为正常工作? 或者是否有任何可用的速率限制?

我只能使用2种参数[PRE、Main]或[POST、Main]来获得合理的波形。
通过使用实际的 EVM、我可以使用所有3种参数获得合理的波形。

此外、仅使用从原始 AMI 模型中提取的 AMI-Tx 可以使我厌烦。
那么、我向您发送这些结果。

此致、

e2e.ti.com/.../DS280_5F00_AMI_5F00_Txonly.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fumiyaso-San、

    通常、如 DS280BR820用户指南的图3所示、Idea 发送器生成数据模式、然后在 Idea 发送器和 DS280BR820之间有一些传输介质。 在原理图中、您使用 DS280BR820作为理想的发送器-不现实。 本质上、您已使用的预置和后置设置可补偿 DS280BR820封装的 s 参数。

    建议遵循 EVM 用户指南的图3、或使用 ASIC 或 FPGA IBIS-AMI 文件作为理想的发送器。 此外、在 BR820的输入和输出上使用传输介质 s 参数模型。 然后微调预/后置设置、以优化理想接收器或客户 RX 模型输出端的输出眼图。

    此致、Nasser