This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:CTLE 的相位响应?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182380/tdp142-phase-response-of-ctle

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

您好!  

在尝试 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169055/tdp142-re-driver-at-rx-side-adds-jitter-in-3m-cable-8-1gbps-scenario 中讨论的 DP 电缆后、我注意到一个转接驱动器无法完全补偿8.1Gbps 3m DP 电缆损耗。 因此、我添加了另一个 TDP142以进一步提高高频增益。 但在第二个转接驱动器之后会观察到色散。

由于确定性抖动、增加 EQ 确实可以提高眼图高度、但会减小眼图宽度。 我认为这是因为 CTLE 的非线性相位响应。 级联的转接驱动器越多、非线性越多。

1) 1) TDP142上是否有任何相位响应信息? 我想通过一些输入来进一步分析这个问题

2) 2)根据非线性假设、如果我使用具有更高升压的 EQ 而不是两个级联的 CTLE、例如 DS100MB203 (虽然不是为 DP 设计的)、这是否更有意义。 因为与两个级联的 CTLE 相比、一个 CTLE 引入的相位滞后更小。

3) 3)如果选择"yes"更改为"2"、我们是否在 DS100MB203上提供了相位响应信息?

谢谢!

此致、

志伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    志伟:

      我认为您适合项目2、但我们  还没有相位响应信息。 让我检查一下设计是否有任何信息、但可能会由于假日季后而延迟。

    此致

    Brian