This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP501

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181219/tfp401a-tfp501

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP501TFP401

您好、先生、

TFP501是否已停产?

我发现此帖子回复已停产。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077244/tfp401a-tfp501?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tfp501#

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    这是我在之前的帖子中犯的错误。  

    要订购 TFP501、请联系 TI 当地办事处。 由于 TFP501支持 HDCP、请在订购 TFP501之前从 HDMI 协会购买 HDCP 许可证。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TFP501在 FW 设置方面与 TFP401有多大差异?

     我们的客户将评估如何将 TFP501用于新设计。

    以及如何获取 TFP501相关文档?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    TFP401不需要 FW、它将使用引脚搭接模式工作。

    TFP501具有 DDC_SCL 和 DDC_SDA 接口、可用于访问 TFP501内部寄存器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于我找不到 TFP501数据表、我是否知道 TFP401和 TFP501的主要区别?

    我的客户只是想知道更改 TFP501是否会花费更多的精力。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

       这是 TFP501的参考设计

    https://www.ti.com/lit/an/slla134/slla134.pdf

    此致

    Brian