This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:整体查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182004/dp83td510e-overall-inquiry

器件型号:DP83TD510E

专家您好!

我们的客户有使用此部件的计划。

有一些问题。

请您如下所示、就每一项提供您的意见吗?

1) 1)是否可以使用正常的 UTP 电缆通过10Mbps 数据发送长达2000m 的数据?

2) 2) 10Mbps 数据速率是单向还是双向?

3) 3)如果10Mbps 不是双向的、那么双向的数据速率是多少?

4) 4)我们是否可以使用同轴电缆代替 UTP?

5) 5)如果可以支持同轴电缆、是否有应用设计指南?

6) 6)是否有任何长距离器件是用于提供100Mbps 数据速率的 SPE PHY?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    2) 2) DP83TD510E 为全双工、因此数据速率是双向的。

    3) 3)数据速率与双工模式无关、总数据吞吐量会有所不同。

    5) 5)我们没有相关指南。 如果可以使用同轴电缆、则客户需要对其进行验证。

    6)我们的10/100工业 PHY 遵循定义100m 电缆长度的标准。 除此之外、客户还需要验证电缆长度、以确定是否需要信号中继器以及信号中继器在何处。

    我正在与团队讨论问题(1)和问题(4)。

    谢谢、

    Evan