This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器缓冲器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, SN74AUP1G17, OPA863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181593/op-amp-buffer

主题中讨论的其他器件:TXU0101SN74AUP1G17OPA863

占空比为50%的1MHz、3.3V 方波(时钟)、是否可以使用由2.8V 单端电源供电的缓冲运算放大器将其振幅降至2.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波是数字信号。 降低电压的最简单方法是使用逻辑电压转换器(例如、TXU0101)或具有可过压输入的简单逻辑缓冲器(例如、SN74AUP1G17)。

    输出端的负载有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在化学加工厂中、当一切运行正常时、液位控制器模块会提供1MHz 3.3V 时钟信号、该时钟用于同步。 如果出现任何故障、液位控制器模块将禁用时钟并根据发生故障时油箱内的化学液位输出0至2.5V 的直流电压。 如果我们使用的运算放大器电压跟随器可以将1MZ 时钟振幅减小到2.7V、那么我们将能够独特地处理直流电压电平(误差)和时钟脉冲、因此需要一个简单的(最少的硬件) 将以更低的振幅输出时钟的电路、当存在直流电压(无时钟)时、不会出现任何放大或衰减。 使用电压转换器将使一些误差电压电平成为低输出电平、而某些电压电平成为高输出电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、为了能够处理直流信号、您确实需要一个运算放大器。

    使用压摆率非常高的任何轨到轨运算放大器、例如 OPA863。 在输入前使用串联电阻器将 ESD 二极管钳位电流限制在远小于10mA 的水平。