This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:有关 LVDS 数据对和 LVDS 时钟之间的偏差的问题

Guru**** 2901780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV0422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179519/ds92lv0422-question-about-skew-bwtween-lvds-data-pairs-and-lvds-clock

器件型号:DS92LV0422
主题中讨论的其他器件: DS92LV0421

您好!

我正在寻找有关 LVDS 数据对和 LVDS 时钟对之间 PCB 布线匹配的指导、这些数据对有时被称为 DS92LV0422解串器和 DS92LV0421串行器的线对间偏斜。 在这两种情况下、它都连接到 AMD FPGA UltraScale+。

应用手册仅提到30ps 的 LVDS P/N 之间的匹配。

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我们没有针对这种偏差的设定限制、但一般来说、它需要尽可能小。 我会在应用手册中保持相同的30ps/5mm 最大线对内偏斜、因为这已经是相当大的裕度。 更好。 较新的器件建议更严格的长度匹配~5mil。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何本

    感谢您的指导。 有关 DS92LV0421的最后一个问题。 我知道 clk 输入是某种特殊编码、而不是正常的50/50周期。 您能否给我提供一些文档或说明如何正确生成时钟?

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我手头上没有这方面的任何文档、但我将看到我是否可以找到一些帮助解释的内容。 我明天不在办公室、因此我能尽快回到您的工作地点是星期四。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我找不到您提到过的任何特殊编码的相关信息。 您能告诉我您之前在哪里看到过这种情况吗?

    此致、