This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1唤醒信号上拉

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1145EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182123/tcan1145-q1-tcan1145-q1-wake-signal-pull-up

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1145EVM

你好!

在 TCAN1145-Q1的评估板上、我们可以看到用于唤醒信号的上拉电阻器 R7。

R7的值为3.01k、0603。 这似乎很奇怪、因为如果我们通过汽车24VDC 供电、那么我们得到该电阻器的最小功率:(24V)^2/3.01k = 0.191W。

请澄清这一问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔盖耶夫

    对于24V 电源、您是正确的、这可能会给该电阻器带来耗散风险。 您为 TCAN1145EVM 注意到的这种特殊设置不一定是您在终端应用中看到的配置。 相反、它为用户提供了一种无需外部源即可为收发器生成 LWU 的快速方法。

    理论上、对于24V 电源、保持唤醒按钮(S2)为低电平将在该电阻器上消耗超过100mW 的功率、如您所述。

    在实际的系统中、WAKE 引脚的输入通常从另一个源传输、例如锁存器、簧片开关、继电器等

    最棒的

    Danny