This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:对 SN75176BDR 施加过压(+24V)

Guru**** 2926340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182052/sn75176b-overvoltage-24v-applied-to-sn75176bdr

器件型号:SN75176B

您好、支持团队。

请告诉我。

用户可能错误地对 SN75176BDR 的引脚6和7施加过压(+24V)。

在这种情况下、我想知道是否有可能对连接到 SN5176BDR 的1引脚和4引脚的其他部件施加过压(+24V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有可能。 当您超过绝对最大额定值时、不存在任何保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomonori-San、

    虽然可以肯定地说、当器件超过绝对最大额定值时、不存在任何保证、但我认为这种特定的故障机制不太可能发生。 考虑到该器件的设计结构、 我希望、将24V 输入传递到 A/B 并传递到 D/R 的唯一方法是器件存在永久电气过载(EOS)、从而在总线引脚和逻辑引脚之间创建低阻抗路径。 寻找这种情况的一种方法是向 A/B 施加+15V 电压、并测量引脚1和/或4上是否显示了+15V 电压。

    正如 Clemens 所说的、在超出绝对最大额定值的条件下、不能绝对保证任何性能。 这也意味着不能保证失败。

    最棒的

    Danny