This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:最大输出电流、IO

Guru**** 2876220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181997/am26lv32-maximum-output-current-io

器件型号:AM26LV32

大家好、

 AM26LV32数据表中描述的最大输出电流 IO 为"。「±25mA (MAX)」"。
这是每1CH 的额定电流还是每4通道的额定电流?

我认为"修改的工作条件"的"IOH"和"IOL"是"±5mA (最大值)"、
但即使4通道为10至15mA、也没有问题。

谢谢你。
此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些限值是根据引脚指定的。

    请注意、建议的运行条件(可保证正确运行)低于绝对最大额定值(仅保证器件不会损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    克莱明是正确的。 这意味着、如果输出电流超过5mA 或-5mA、您可能会看到一些参数漂移、但通过保持在绝对最大额定值内可避免器件损坏。

    最棒的

    Danny