This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:具有串行器解串器的音频编解码器应用的设计建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182622/ds90ub927q-q1-design-advice-for-audio-codec-application-with-serializer-deserializer

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100DS90UB928Q-Q1

你(们)好

我将在 我的应用中使用两个 TLV320AIC3100音频编解码器。 其中一个音频编解码器将直接与 MPU 相连、另一个音频编解码器将远离将与串行器(DS90UB927Q-Q1)-解串器(DS90UB928Q-Q1)电路相连的 MPU。

  1. 我可以在关闭音频编解码器和串行器上使用相同的 I2S 数据吗? 如果可以、我应该如何连接它们?
  2. 对于立体声、I2S_DC 和 I2S_DD 引脚是否可以悬空? 我可以将这些引脚用作 GPIO 引脚吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、

    我不确定第一个问题。 您能澄清一下您的要求吗? 也许可以用一个方框图来显示两个编解码器、MPU、SER/DES 和您要实现的数据流?

    如果您的目标是支持立体声(2通道)音频、则只需使用 I2S_DA、而不需要 I2S_DB。 供参考此处提供了音频应用手册、该手册可能有助于为您提供更多详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/snla221 

    如果您不将 GPIO 用于 I2C_DB、DC 或 DD 等音频、则可以将它们用作 GPIO。 但请注意、I2S_DB 与仅寄存器的 GPIO 共享、这意味着它不支持通过链路直通(仅通过寄存器控制高/低状态)

    此致、

    Casey