This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:支持以太网传输速度

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182299/ds250df230-support-ethernet-transmission-speeds

器件型号:DS250DF230

您好!

DS250DF230是否支持以下以太网传输速度?

・1000BASE-T (1000Mbps)

・2.5GBASE-T (2.5Gbps)

・5GBASE-T (5Gbps)

・10GBASE-LX (10Gbps)

・10GBASE-T (10Gbps)

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    尽管 DS250DF230可支持1Gbps、2.5Gbps、5Gbps 和10Gbps、但它不适用于 Base-T 信令。  DS250DF230设计用于 NRZ 信令、而 Base-T 通常实现两个以上的信令电平。  因此、它不支持您上面提到的大多数应用。

    关于10GBASE-LX、我只能在 IEEE802.3规范中找到对10GBASE-LX4的引用。  我不太熟悉10GBASE-LX4。  这似乎是一种实现4通道数据以实现10Gbps 链路的光学规范。  您能否澄清与此相关的电气规格?  是否会有4个速率为3.125Gbps 的数据通道、或者只有一个速率为10.3125Gbps 的单通道?  这是 NRZ 信令吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dree-San、

    感谢您的支持。

    我得到 DS250DF230不适用于 Base-T 信令。

    如果可能、您能告诉我哪个器件支持1Gbps 至10Gbps (Base-T)?

    我将询问我们的客户有关10 GBASE-LX 通道配置的信息。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有适用于 Base-T 信令的转接驱动器或重定时器。

    谢谢、

    Drew