This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:SBU 路径的带宽是多少?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182688/tpd6s300a-what-is-the-bandwidth-of-sbu-path

器件型号:TPD6S300A

您好!

我想将 SBU 用于不同的差分信号、例如100MHz。 我无法获取 有关 TPD6S300A SBU 路径带宽的任何信息。 是否可以将 TPD6S300A 用于更高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    TPS6S300A 中的集成 SBU OVP FET 旨在支持高达1GHz 的带宽:

    对于 CC OVP 开关、典型带宽约为100MHz:

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、
    很高兴知道 Raymond 可以为您提供帮助。 请注意、Raymond 将在周三度假。

    此致、

    Rohit Parashar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    很高兴我能提供帮助! 此问题得到解决后、我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请单击"+提出相关问题以更好地跟踪"!  

    谢谢、此致、

    林德华