This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CANH / CANL 差分信号布线阻抗控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175879/tcan1043a-q1-the-canh-canl-differential-signal-trace-impedance-control

器件型号:TCAN1043A-Q1

大家好、

如标题所述,我们是否建议差分信号布线阻抗设计为 每条布线的单端60欧姆或 PCB 板上的120欧姆差分?

我不问终端120欧姆是 PCB 板  布线阻抗。 例如、当我们设计 PCIe 高速差分迹线时、我们将控制 PCB 设计中的迹线阻抗。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    CAN 应用中所用布线的典型特性阻抗为120欧姆。 为了最大限度地减小出现在信号上的阻抗变化、布线阻抗可与该120欧姆值匹配。  

    请注意、CAN 总线的工作频率比 PCIe 等接口低得多、因此对相对较短的 PCB 走线刻度上的阻抗变化(与整个线束的长度相比)不太敏感。 因此、 电路板设计通常对 CAN 线路使用较粗的布线宽度来提高电流能力并保护布线免受故障条件的影响、而不是选择匹配120欧姆阻抗、这会导致布线相对较窄、只会对模拟信号产生微不足道的好处。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eric:

    那么、TXD 和 RXD 如何提供 任何差分信号布线阻抗建议/布线长度 限制?  

    谢谢!
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在用于 CAN FD 通信的数据速率下、通常不需要考虑这些长度。 TCAN1043A-Q1的 RXD 输出根据 ±2mA 拉电流/灌电流规范为直流 VOL -足够强大、可从引脚提供良好的上升/下降时间。 话虽如此、作为良好的设计实践、我希望将其保持在15pF 以下。

    当然、这取决于系统、TXD 线路的任何要求都将基于微控制器。 话虽如此、这些数字引脚不一定有布线长度限制。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Danny:

    感谢您的评论!

    希望您有一个美好的假期  

    BR、

    Kai