This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:级联连接

Guru**** 2509095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182383/ds92lv18-cascade-connection

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他器件:DS92LV16

大家好、

 在 Cascase 连接中使用 DS92LV18 (或 DS92LV16)有问题。

产品调查是一个具有多个从设备的主设备。 设备之间的距离为10m~20m。

主设备->从设备1 ->从设备2 ->从设备3 ->从设备4 --- 。

从设备上的 DS92LV18接收接收接收接收并发送接收到的18位 并行 deta 到下一个从设备。

整个系统、一个主器件和多个从器件可提供最大1us 的信号延迟和抖动。

Q1:一个 DS92LV18能否同时接收和发送?

Q2:对于所有单元的同步、在一段时间内将所有单元的 SYNC 拉至高电平、但单元之间的周期不能相同。

它是否可行?

如果您提供任何建议和疑虑、也应提出申请。

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:有 一个串行器延迟 TSD,它取决于 Ttcp,最好 <50ns  

    Q2; 同步模式是一种固定模式、依次为9位数据高电平和9位数据低电平。 同步模式由自动生成
    SYNC 引脚被拉至高电平时发送器。 如果每个装置的周期不同、您可能有足够的时间同步最慢的装置。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请注意、谢谢!

    此致、

    Shiraki